结果:找到"200W无刷驱动 固态继电器 功率开关",相关内容1000条
- 直流有刷电机驱动IC国产替代CFM4137
- CFM4137为照相机、消费品、玩具和其他低压或电池驱动的运动控制应用程序提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备可以驱动低压直流电机或其他设备,如电磁阀。CFM4137可提供高达1.8A的输出电流。电机电源电压为0V~11V,设备电源电压为1.9V~6V。CFM4137是一个h型桥接驱动器,它可以通过PWM接口(IN1或IN2)来控制输出来驱动直流电机。包括一个低功耗睡眠模式,可以使用nSLEEP大头针启用。该装置通过将必要的驱动FET和FET控制电路集成到单个装置中,大大减少了电机驱动系统的组件计数。此外,CFM4137增加了传统离散实现之外的保护功能:欠压锁定、过电流保护和热关闭。应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电机 驱动 无刷 有刷 IC 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-10 16:31:00
- DRV8313无刷电机驱动器功能不正常
- 自己参考稚晖君和其他开源方案之后,打算设计一个SimpleFOC的驱动板,MCU是STM32F411CEU,驱动芯片用的是DRV8313打样之后发现程序烧录没有问题,但是测试开环速度模式的时候,电机转动不正常,具体表现就是:如果直接单独给驱动板供电,电机将没有反应;如果利用电脑先给单片机供电,然后再给驱动板供电(相当于先给MCU供电,再给功率部分供电),从0开始慢慢升高安全电源的最大电流,电机将会按照设定转速进行旋转,升高至1.5A左右时,电机停止转动,DRV8313报错(FAULT引脚变成了低电平)请问各位大佬们,这是原理图设计的问题还是什么其他的问题呢?原理图如下:
- 所属专栏: 技术交流 标签: SimpleFOC 无刷电机 驱动器 发帖人:Ronaldo79 发帖时间:2022-09-18 21:27:00
- 拟上市公司固态电容柏瑞凯公司研发人才招聘
- 一、研发专家1、招聘人数:3人2、薪酬待遇:1)硕士:起薪9000+项目奖励+年终奖+股权激励。2)博士:起薪20000+项目奖励+年终奖+股权激励。3、任职要求:1)全日制硕士或博士学历,化学或高分子材料专业。2)提供代表性SCI/EI论文或研究成果,勤奋、上进心强、有钻研精神。4、工作时间:8:00-12:0013:30-17:30,八小时工作制,单休5、工作地点:江西赣州市经济开发区工业一路柏瑞凯工业园6、其他福利:五险一金,免费吃住,三节福利,年度旅游,年度免费体检,享受国家法定假,带薪年假,婚假,产假/陪产假。二、研发工程师1、招聘人数:5人2、薪酬待遇:起薪6500+项目奖励+年...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 固态电容 发帖人:柏瑞凯固态电容 发帖时间:2021-04-02 17:09:00
- 功率继电器接线方式?功率方向继电器的接线方式?
- 功率继电器接线方式 功率继电器的接线方法是怎样的?下面就由小编为大家讲解: 1.按外接线图正确连接无误,特别要注意接到本装置的电压和电流一定要是A、C相,电流互感器接入的同极性端正确。 2.接通电源,“电源”指示灯亮。将钮子开关打到“试验”位置,功率继电器和卸载的“越限”指示灯亮,并输出一个报警信号,经数妙延shi后“动作”指示灯亮,但逆功和卸载输出功率继电器不会动作,说明装置内部逻辑功能正常。其延shi时间分别为逆功率和卸载的延shi,其值可分别通过“逆功率延shi时间”调节电位器(在左下方)和“卸载延shi时间”调节电位器(在右下方)进行调整,顺时针为增大方向。然后,将钮子开关...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 功率继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-09 16:02:00
- 固态继电器和中间继电器的区别
- 固态继电器概述 固态继电器(SOLIDSTATERELAYS,以下简写成“SSR”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端。它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用。 中间继电器概述 中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 中间继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-16 15:49:00
- 固态继电器和固态调压器的区别
- 固态继电器的原理 固态继电器是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。固态继电器是具有隔离功能的无触点电子开关,在开关过程中无机械接触部件,因此固态继电器除具有与电磁继电器一样的功能外,还具有逻辑电路兼容,耐振耐机械冲击,安装位置无限制,具有良好的防潮防霉防腐蚀性能,在防爆和防止臭氧污染方面的性能也挺好,输入功率小,灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好,噪声低和工作频率高等特点。目前已广泛应用于计算机外围接口设备,调温、调速、调光、电机控制、电炉加温控制、电力石化、医疗...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 固态调压器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-15 14:31:00
- 继电器的几种常见开关类型
- 图片
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 继电器 开关 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-31 14:12:00
- 200W无刷驱动和固态继电器
- 说说我做的无刷马达驱动吧,公司要求做无刷驱动,买了150W的无刷电机,初步估计也用不了满功率,只是尺寸符合,就先做了。对于硬件要做到什么程度不知道,没有指定要多少功率。在做堵转实验时发现很容易烧毁MOS,后来需要实实在在驱动200W功率。选择了NCE40H12K(N沟道),RDS(ON)<4.0m?@VGS=10V,堵转大电流时发热非常低。而价格不贵(批量1.21元/pcs)。比其他的进口TI;IRF;ST;AOS的好很多。国产新洁能,不用担心有假货。还支持中国制造。用过都说好。可以代换IRF1404SPBF,FDD8444,IRF1404ZPBF,BSC054N04NSGATMA1,...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 200W无刷驱动 固态继电器 功率开关 发帖人:人低成事 发帖时间:2018-01-02 14:51:00
- 固态继电器的使用问题
- 请教大家一个问题,固态继电器可以接2相的火线么,即380VAC。2相火线和单相电波形相似,幅值不同,如下图所示。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 380VAC 发帖人:陈臻 发帖时间:2017-12-27 08:19:00
- 方便好用的数字三极管DTC124ECA
- 数字三极管DTC124ECA是长电的产品,可替代同型号进口产品,性能一致,价格低。典型应用如图:是不是很方便,可节省电路板空间,提高生产效率,贴片时少贴两个电阻,很爽的
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 数字三驱管 继电器驱动 数字开关 发帖人:迪天科技 发帖时间:2017-12-08 11:35:00
返回